This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3895:TPS389x 系列的数据表错误

Guru**** 2549540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743702/tps3895-error-in-datasheet-of-tps389x-series

器件型号:TPS3895

您好!

TPS389x 系列数据表第15页的第8.3.4节中的公式(2)是否可能存在错误?

我的数学原理是、有一个因子缺失1000。 在相应的用户手册中、公式也是正确的。

BR

米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米歇尔

    我只是仔细检查了公式、并从提供的 EC 表值中推导出来、我认为公式是正确的。 请参阅下面的推导:

    充电电容的定义为:i = C * dv/dt、其中 i 是电容充电电流、单位为安培、C 是电容值、单位为法拉、dv 是电容充电电压、单位为伏特、dt 是延迟、单位为秒。

    使用 EC 表、

    I = 310nA
    dV = 1.238V

    这提供了延迟= C * 1.238 / 310x10^-9、当您将 C 以微法为单位时、等于延迟= C * 3.99、这与延迟公式相匹配。

    注意:您还必须添加没有电容器的延迟、因为这是器件固有的延迟。 最后一个延迟公式如所示

    延迟(以秒为单位)=(C [以 uF]* 4)+ 40us

    如果有任何不清楚的地方、请告诉我。 谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    非常感谢您的快速响应。 事实上,我似乎是计算错误的。

    很抱歉、我造成了任何困惑!

    BR

    米歇尔