This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:UCC28950 SR FET 额定值选择问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP6712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729931/ucc28950-ucc28950-sr-fet-rating-selection-question

器件型号:UCC28950

大家好、

我叫 Mert Karadeniz、是德国电力电子电路领域的电气工程师。

我对上述电路的工作原理也有同样的疑问。 有人能否简单地解释一下具有六路缓冲器、P-MOSFET 和齐纳二极管的有源缓冲器的工作原理?

非常感谢。

此致、

莫尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mert。

    电路原理图不会出现在您的帖子中(有时、如果您只是剪切和粘贴原理图、而不是使用"插入文件"按钮、则会发生这种情况。

    无论如何、请重新发布查询、以便我们可以保持在线程打开、并通过 colingillmor@ti.com 向我发送一份副本

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    我已向您发送电子邮件 非常感谢!

    此致、

    莫尔特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mert

    感谢您给我发送电子邮件-我已直接回复您、但我也将更新此帖子

    从我‘到的情况来看,CD4050只是用作缓冲器和 MOSFET 驱动器,它在缓冲器‘过高'时打开 Q27,并在缓冲器'过低'时关闭它。 此操作是滞后的、仅由十六进制逆变器的阈值控制。 Q27/D24为降压开关元件、L5为降压输出电感器。

    C81/D21为十六进制缓冲器提供一个经稳压的 VCC 轨–实际上它实际上是一个单个同相缓冲器,因为所有单独的缓冲器都是并联的。

    R105会降低 VOUT 和 D22阴极之间的大部分电压–电流当然很低。

    SNUB 是一个由有源降压缓冲器调节的大约130V 的直流电平。 随附的文档中提供了基本轮廓以及一些波形。

    我恐怕以前没有实际看到过此电路,而且这里没有 PMP6712设备可以使用。 我必须运行一些仿真来提供更多详细信息、这可能需要一些时间。

    进行了比较。 缓冲器在 C73/C72/C36/C37中以大约130V 的电压存储能量、降压转换器将其与主动力总成同步降压转换为 VOUT。

    我不确定设计人员为何选择此方法来控制降压有源缓冲器、但当然、实现相同结果的方法始终不同。

    请告诉我这个答案是否足够

    完整的 PMP6712原理图可从 http://www.ti.com/lit/df/slura08/slura08.pdf 获取

    此致

    Colin