大家好、
为了更好地了解 UCC28740的功能,本演示文稿(此处)提供给了我。
首先推导出所有4个调制区域的开环传递函数。 但我仍有一些需要澄清的问题:
-幻灯片11: 用于调制器+设备传输功能。 对于 FM 控制模式、IP/Ipmax 比率是清晰的、但对于 AM 区域、比率不是很高。 VCS_max 应该是 CS 引脚上 Ipmax 的图像?
-幻灯片12:忽略输出电容的 ESR 值会影响结果。
感谢您的支持
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
为了更好地了解 UCC28740的功能,本演示文稿(此处)提供给了我。
首先推导出所有4个调制区域的开环传递函数。 但我仍有一些需要澄清的问题:
-幻灯片11: 用于调制器+设备传输功能。 对于 FM 控制模式、IP/Ipmax 比率是清晰的、但对于 AM 区域、比率不是很高。 VCS_max 应该是 CS 引脚上 Ipmax 的图像?
-幻灯片12:忽略输出电容的 ESR 值会影响结果。
感谢您的支持
你好,Yassine,
感谢您关注 UCC28740。
1.在 AM 区域,频率保持恒定,IP 与负载成正比降低。 当控制律在 AM 区域时、IP 是特定负载下的主要峰值电流、Ipmax 是与 最大负载相对应的最大峰值电流。
2.反馈引脚监控 负载并生成馈入控制律块的电流。 该模块将该电流转换为 VCST、然后将其馈送到具有 VCS 电压的比较器。 对于 IPP (max)、最大电流感测阈值 VCST (max)为0.773V、而对于 IPP (min)、最小电流感测阈值 VCST (min)为0.194V。
3.是的,电容器的 ESR 将对传输 特性产生影响。 但在 DCM 拓扑中、最大相移仅为90度、这使得很难使系统不稳定。 输出电容器的 ESR 可实现固定的低频零点、 使高频极点用于补偿 ESR 零点可以实现更好的相位裕度、但无法完全补偿。
我希望这能回答你的问题。
此致、
区域