This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:PMP11372 AC 全范围测试结果

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745673/ucc28740-pmp11372-ac-full-range-test-results

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他部件:PMP11372PMP

你好

        PMP11372参考设计是否提供交流90V~ 264V 全范围测试结果? 因为我们在此测试结果上仅看到120VAC。 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    感谢您关注 UCC28740。
    PMP11372专为108-132VAC 的窄输入范围而设计、因此本文档中的所有结果均针对120VAC 的标称电压列出。 文档中的测试结果是我们为该 PMP 设计准备的所有数据。
    附件是指向 TI 参考设计库的链接为供您参考、我已过滤表格以满足您的设计规格。
    www.ti.com/.../index.html

    此致、
    区域