This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2803:UCC2803电流模式 PWM 控制器是否可用作模拟信号的 PWM 调制器?

Guru**** 2496895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730078/ucc2803-can-the-ucc2803-current-mode-pwm-controlles-be-used-as-pwm-modulator-of-analog-signal

器件型号:UCC2803

您好!

最近、我正在研究 D 类放大器、并寻找单通道模拟 PWM 调制器。 在 TI 网站上,我找到了几个电流模式 PWM 控制器,但我不知道电流模式 PWM 控制器是否可以 用作 模拟信号的 PWM 调制器。 如果是、您能否向我提供原理图?芯片手册全都与电源应用描述有关、模拟信号 PWM 调制没有任何关系。

我希望您能帮我解决这个问题。非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user4998481、
    我不确定您希望在应用程序中执行什么操作。 UCC28003是一款模拟 PWM 控制器、因此能够在您的应用中工作。
    您可以通过将 FB 引脚接地并调整 COMP 引脚的输出来控制 PWM 输出。
    您将通过强制 COMP 接地来获得零占空比、并通过 COMP 上的开路来获得最大占空比。
    希望这能解答您的问题
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复!我想使用 UCC28003芯片将正弦信号调制为 PWM 波、 但我不知道应该如何设计电路、芯片手册中只有电源应用的原理图、您能告诉我如何设计电路吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user4998481、
    我们没有展示如何使用正弦波模式调制 PWM 或 COMP 信号的参考设计。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复!