This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895M:BQ25895M 与 QC3.0适配器连接、可实现快速充电

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895M, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745685/bq25895m-bq25895m-is-connected-with-qc3-0-adapter-can-fast-charge-be-realized

器件型号:BQ25895M
主题中讨论的其他器件: BQ25895

我了解到 BQ25895M 支持 QC2.0快速充电协议、但我不知道它是否支持 QC3.0。 现在、我使用 QC2.0适配器为 BQ25895充电、这可以实现快速充电。 但是、如果我用 QC3.0替换适配器、我能快速为其充电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    否、此器件无法支持 QC3.0规范。 如果您有其他疑问、请与我联系。
    谢谢