This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381-Q1:仅使用模拟部分、不使用数字状态机

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729733/tps65381-q1-using-only-analog-section-and-not-the-digital-state-machine

器件型号:TPS65381-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65381A-Q1

您好!

我的客户有以下问题、

我们的硬件工程师想知道是否可以仅使用模拟器件(外围设备的电源、例如 TMS570)而不使用数字器件(特别是 TPS65381A-Q1和 TMS570之间的 SPI 接口、以便不使用内部复杂状态机)?

 由于根据安全配套 TPS65381A-Q1 (SLVSDJ1A)手册中的说明、在过热情况下、应通过 SPI 接口激活并重新启用 VDD5稳压器。 VSOUT1稳压器也是如此、该稳压器默认处于禁用状态、需要通过 SPI 接口激活。

让我感到困扰的另一个方面是配套芯片的内部数字状态机。 为了响应看门狗超时(诊断->激活或诊断->安全)、需要 SPI 连接到不同状态的各种转换。

 TPS65381A-Q1能否仅独立用于外围的模拟部件或电源? 或者是否必须考虑与数字器件的交互?

期待回复。

谢谢、
尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼德胡、您好!

     

    TPS65381A-Q1是作为具有诊断和保护功能的配套电源开发的、可与 TMS570/Hercules 一起用于功能安全应用、因此这并不是客户不想使用它们的典型要求。   

     

    如果您的客户确实希望将该器件用作 PMIC、而不使用额外的特性和诊断功能、则可以在一种简单的场景中将该器件用作电源、而无需使用 SPI。  

     

    如果 PMIC 已通电且从未通过 SPI 进行配置,则它将在内部超时至其安全状态。  在这种情况下、器件将在  以下电源轨加电并保持通电状态的情况下加电并超时进入其内部安全状态:   VDD6前置稳压器、VDD5 (5V)、VDD3/5 (通常为 IO 或 MCU 的单电源、可配置为3.3V 或5V)和 VDD1 (具有外部 FET 的可调 LDO 控制器、通常为需要更高电流或1.x V 内核电源的 MCU 提供内核电源、因此 TMS570为1.23V)。  在不使用 SPI 的情况下、无法启用 VSOUT1 (通常用作传感器电源)。

     

    如果 PMIC 中集成了任何支持功能安全检测的诊断、则会发生保护措施。

     

    通过不使用 Q&A 看门狗和 MCU 错误信号监控等数字功能、我假设系统在系统的其他位置为这些关键 MCU 监控功能添加了等效的诊断覆盖。

     

    用于 TMS570/Hercules 的 SafeTI 诊断库包含 TPS65381x-Q1的驱动程序和代码、因此 应直接使用 SPI 和其他函数。

     

    这种客户和应用安全目标和假设可能与 TPS65381A-Q1的目标和假设非常远。  TPS65381A-Q1用于许多应用,因此这种情况非常少见,因为许多应用都使用了 PMIC 中添加的用于支持功能安全的功能来支持系统的整体功能安全目标和设计。

     

    此致、

    Scott