This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:说明

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663, CSD19537Q3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745165/tps2663-clarifications

器件型号:TPS2663
主题中讨论的其他器件: CSD19537Q3

大家好、

我们计划将 TPS26630用于24VDC 输入。

以下是说明、
 1:使用2个 TPS26630时。 我们能否控制输入侧和输出侧? 我们是否需要注意 ORing 的任何额外保护?
 2:工作电压电平将为18V DC 至36V DC。 需要使用什么电阻器瓦数级别?
 3:根据数据表第页编号:6、关断引脚的最大电压电平将为5V。 我们能否提供12V 直流或24V 直流电?
 4:输入侧是否必须使用2个 FET (FET-1至引脚1、2、24、FET-2至引脚3、4)?
    根据数据表、我们提到 FET 组件是可选的。
 #5:如果我们使用 FET、我们是否需要在 FET 之前或 FET 之后提供上拉电阻器?

此致、

S.Saravanakumar

 HAT 将是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saravanakumar、

    请在下面查找答复:

    1:使用2个 TPS26630时。 我们能否控制输入侧和输出侧? 我们是否需要注意 ORing 的任何额外保护?

    ORing 可通过 TPS2663器件实现。 数据表第27页的第10.3.2节说明了使用两个电源(主电源和 AUX) ORing 时的优先电源多路复用器运行。 在此示例中、负载由 VIN_MAIN 或 VIN_AUX 供电。

    如果两个电源(主电源和 AUX)均可用、则负载将由 VIN_MAIN 供电。

    2工作电压电平将为18V DC 至36V DC。 需要使用什么电阻器瓦数级别?

    电阻器 R1至 R3、R4、R5、RILON、RILIM 不在电源路径中、它们可能具有低功率(< 0.25W)。

     

    3:根据数据表第页编号:6、关断引脚的最大电压电平将为5V。 我们能否提供12V 直流或24V 直流电?

    SHDN 引脚的建议工作条件(数据表中的表8.3)为0至4V。

     4:输入侧是否必须使用2个 FET (FET-1至引脚1、2、24、FET-2至引脚3、4)?
        根据数据表、我们提到 FET 组件是可选的。

    FET-1和 FET-2是用于反向电流阻断(RCB)和反极性保护(RPP)的可选 FET。 FET-1是用于反向电流阻断(RCB)和反极性保护(RPP)的功率 FET (类似于 CSD19537Q3)、而 FET-2是用于快速关闭 FET-1的信号 FET (类似于 BSS138)。

    #5:如果我们使用 FET、我们是否需要在 FET 之前或 FET 之后提供上拉电阻器?

    FET-1和 FET-2没有外部上拉电阻器。 您可以参阅数据表的典型应用电路(第23页的图16)。