This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65235:22kHz 上升/下降时间问题

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745688/tps65235-22khz-rise-fall-time-issue

器件型号:TPS65235

尊敬的专家:

当通过 I2C 启用器件时、我们面临22kHz 上升/下降时间问题。

我们使用外部22kHz 源、必须满足主芯片规格( 上升/下降时间应介于5us ~ 15us 之间)

当我们通过 EN 引脚启用器件时、上升/下降时间可以满足规格要求、而不会出现任何问题。 但是、当我们通过 I2C 启用器件时、上升/下降时间将超出主芯片要求。

您是否对解决此问题有任何想法? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    我是否可以知道、当您使用 I2C 启动时、上升/下降时间会更长或更短? 什么是 TCAP 值? 需要这些信息才能进行一些基准测试。
    谢谢!

    此致、
    Sam