This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87524B-Q1:LP87524B-Q1输出下冲/过冲问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87524B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745230/lp87524b-q1-lp87524b-q1-output-undershoot-overshoot-issue

器件型号:LP87524B-Q1

您好!

我们发现 LP87524B-Q1输出电压存在下冲/过冲问题、如下所示。

您是否愿意提供一些建议来降低电压电平?

现在添加缓冲器电路、但没有任何改善下冲/过冲电压的措施。

谢谢。

  

此致、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我已将该帖子分配给位于欧洲的器件专家、并应在星期一就特定器件提供回复。

    如果您可以提供缓冲器中使用的组件的相关信息、这可能会有所帮助? 例如、并非所有390pF 电容器都是相等的;振铃频率下的阻抗将影响振铃的高水平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    现已使用390PF 规格进行以下检查。

    请提供建议、以便我们再次检查输出下冲/过冲问题。

    http://www.yageo.com/documents/recent/UPY-GPHC_X7R_6.3V-to-50V_18.pdf

    谢谢。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、检查测量设置、尤其是示波器探针接地。 最好的方法是在探针尖端使用弹簧型 GND 导线、以最大程度地减小环路。 使用正常的 GND 线会导致示波器屏幕上出现过度振铃。

    为了优化缓冲器组件、这里有介绍选择过程的好应用手册。 (适用于升压、但也适用于降压)

    希望这对您有所帮助、

    此致、

    Tomi Koskela