This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:触发至断续运行

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726178/ucc28951-q1-trigger-to-hiccup-operation

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28951

大家好、

 

请告诉我进入间断模式的条件。

 

根据 t UCC28951数据表、进入断续模式的触发似乎是 CS 端子电压超过2V 的阈值电压、而进入断续模式的实际 CS 端子电压受 斜坡补偿量的影响。

 

问题是:

问题1:以上理解是否正确?  如果 应用了大斜率补偿、它是否会极大地影响进入断续模式的 CS 端子电压(在较大 斜率 补偿的 LCase 中、IC 在比2V 低得多的 CS 端子电压下进入断续模式)?

Q2:如果斜率补偿的 amout 与之关联、请告诉我如何设置过流以在考虑 斜率 补偿量的情况下进入断续模式。

      或者是否有文档对其进行了解释?

 

此致、

H. Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、H.Someno、
    目前最熟悉的工程师正在出差。
    我已要求他在你提出的问题出现后立即答复。
    希望这个小延迟对您来说是可以的。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Someno-San

    如果 CS+Slope Comp 信号达到2V、则会启动断续模式。 因此、如果斜率补偿斜坡增加了200mV 到 CS 信号、则断续模式的跳闸电平将在 CS 引脚上为1.8V。 CS 信号和斜率补偿斜坡都是时间的函数。

    除数据表中的信息外、没有其他文档对此进行了解释。 如有必要、我可以更详细地说明斜率补偿斜坡如何影响断续模式进入

    此致
    Colin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin-San、

    感谢您的评论。

    我知道、公式-(110)用于估算数据表 P46上的电流感应电阻器 RCS。

    在等式中-(110)、包含0.3V 作为斜率补偿。  因此、我了解 RSUM 斜率补偿会影响峰值电流检测以进入断续模式。

    我对公式有疑问。

    -    为什么选择300mV 作为 RSUM 斜率补偿量?   

    例如    、在 RSUM=40k 且 TON=5us 的情况下、 从数据表 P24的图37中可以看出斜率(V/us)为0.125v/us、而 TON=5us 时 RSUM 的总斜率为0.625v。

        这是否意味着逐脉冲阈值降至1.375v (2V-0.625V)?

    此致、

    H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Someno-San

    正确、阈值确实会降低。 请注意、在 TON = 5us 时减少了625mV。 如果系统在更小的吨(较小的占空比)达到电流限制点、则减小的值将会更小、例如在吨= 2.5us 时、减小的值将为312mV、CS 阈值将为2V - 312mV。

    为什么选择300mV? 通常情况下、斜率补偿斜坡设置为 t_off 期间电感器电流的下斜率的一半、如反射到变压器初级侧。 数据表计算表明所需的斜率补偿为67mV/us。 此斜坡的一部分由变压器磁化电流提供、其余部分由 RSUM 上的电阻器进行编程。 选择300mV 的图、以便 CS 信号加上斜率补偿信号能够"适应"2V 窗口。 您可以看到、这一选择在设计过程的稍后部分进行了验证(eq 172)

    请注意、尽管该过程正确、但数据表中的 m_MAG 计算(eq 169)存在错误。 最近发布的 UCC28951器件的数据表中提供了更正版本。 虽然对于 UCC28951、我们使用最小输入电压来计算磁化电流贡献、但这两种计算方法非常相似。 这是因为当 Vin 较低且磁化电流相应较小时、系统以较大的占空比运行。

    此致
    Colin