This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450:TPS5450内部 MOSFET 的最大电流是多少

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744975/tps5450-what-is-the-max-current-of-internal-mosfet-of-tps5450

器件型号:TPS5450

大家好、

   很高兴在这里了解您的全部信息。 下面是客户如何使用 TPS5450的原理图、他们将54331保持未连接状态。 现在、他们发现输入电流将多次大于工作电流? 主要原因是什么? 如何改善这种情况? 谢谢

工作条件为:VIN=12V、Vo=5V/1A

蓝色表示输入电流;输入电流中有两个尖峰。 最大值高于10A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    我不习惯看到示波器图中所示的巨大输入尖峰。 您能否近距离了解尖峰并在原理图上标注测量位置? 此外、如何禁用54331?

    该器件在跳变电流限制之前应通过的最大电流可能高达9A。如果 di/dt 较大、您可能会看到额外的电流。 典型器件即使在几百纳秒内也不可能通过10A 电流。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

      感谢您的回答。 客户在此电路中焊接了54331。 我已从客户端连接了波形。 您可以在下面的波形中看到尖峰、最大电流将为12.38A。 我认为该电路中的负载瞬态较慢、我们可以将电容器与 R374并联。  您对此解决方案有何看法? TPS5450的内部 MOSFET 的最大电流也是9A? 对吧?