This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:使用此器件可达到的最大负载电流是多少?#39?

Guru**** 2866280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744500/lm25085-what-s-the-maximum-load-current-we-can-reach-with-this-device

器件型号:LM25085

大家好、

我们可以使用该器件达到的最大负载电流是多少?

参数表显示10A、但我的原因是、如果选择合适的外部组件(MOSFET、电感器、二极管等)、电流可能会更高。

我的理解是否正确?

谢谢!

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roy、

    输出电流能力取决于所选的 FET 和控制器、因此可能大于10A。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    您提到过输出电流能力取决于所选的 FET 和控制器、您能否详细说明所选控制器如何影响输出电流能力?

    谢谢!

    许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    如果控制器具有集成的 MOSFET 栅极驱动器、则驱动器的拉电流/灌电流能力决定 MOSFET 的切换速度。 换言之、高电流栅极驱动器更适合驱动高 Qg FET 以支持高输出电流、尤其是在开关频率较高的情况下。

    此致、
    Tim