This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5018:绝对最大额定值(SW 至 RTN)

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743954/lm5018-absolute-maximum-ratings-sw-to-rtn

器件型号:LM5018

大家好、

SW 到 RTN 的绝对最大额定值显示如下。



另一方面、LM5018EVM 用户指南显示了以下 SW 波形、明显超过 VIN+0.3V。


http://www.ti.com/lit/ug/snva666a/snva666a.pdf

我们应该怎么看待它?
这个问题的背景是 、我听说 在我的客户应用中、SW 到 RTN 电压超过了绝对最大额定值(Vin+0.3V)。

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过降低开关环路寄生电感来缓解 SW 节点电压过冲。 关键是将输入陶瓷电容器放置在靠近 IC VIN 引脚的位置。 有关更多详细信息、请参阅:

    www.ti.com/.../slyt682.pdf

    请转发 PCB 布局以供查看。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TIM-SAN、

    感谢您的友好支持!
    我想 脱机发送。
    你可以给我一个私人消息吗?

    如果您不能、我可以输入电子邮件地址。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、

    我收到了你的消息。 过冲不会过大、看起来可以接受。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothe-San、

    我知道。
    感谢您的支持!

    此致、
    雅丽塔