This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:使用内部 RC 振荡器启动

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744364/tps659037-startup-with-internal-rc-oscillator

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件:AM5716

您好!

我们的客户使用 AM5716评估 TPS6590377。

为了降低成本、他们希望在没有外部振荡器或时钟源的情况下使用 TPS6590377。

但是、似乎 OSC16M_CFG OTP 位为0、因此需要外部振荡器。

是否有任何方法仅使用内部 RC 振荡器来启动 TPS6590377?

谢谢、此致、

Hiroshi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi、

    欢迎使用 E2E! TPS6590377需要一个外部振荡器。 该位由 OTP 置位、启动后无法更改。 我建议切换到 TPS6590379 (新的 OTP)、但这仍然需要一个振荡器。

    有关配置选项、请参阅我们的用户指南: www.ti.com/.../sliu011

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nastasha-San、

    感谢您的回复、我理解。

    现在、客户已开始评估从 TPS6590377到 TPS6590379的器件、

    但是、也存在一些问题。

    它们的电路与 AM571x 工业开发套件 EVM 几乎相同。

    请参阅随附原理图的 TPS 器件。

    TPS6590379只有输出 VRTC、所有其他输出为0V。

      (无论是否按下 SW3、结果都是相同的)

    -->通过从 R18 10k 欧姆更改为 DNI,并从 DNI 更改为10k 欧姆,该问题得到解决(无需按下 SW3)。

      这是否适合解决方法?  

    不仅仅是电源、CLK32KGO 也没有输出任何信号

      即使在电源输出问题得到解决后也是如此。

    -->是否有任何原因?

    谢谢、此致、

    Hiroshi  

    e2e.ti.com/.../SCH_2D00_sprr242.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi、

    提供电源(VCC1)后、器件将不会开启、直到收到 ON 请求。 这意味着 PWRON 上的一个按钮、或将 POWERHOLD (GPIO_7)拉至高电平。 因此、当您将 GPIO_7连接到 VRTC 时、器件会打开。

    除了 VCC1、您还必须提供 VIO_IN。 您如何为该引脚供电? VIO_IN 为数字组件(包括时钟)供电。 该电压应在 VCC1之后提供。 例如、您可以使用 SMPS9为 VIO_IN 供电(将 SMPS9的输出电压连接到 VIO_IN 引脚)。

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nastasha-San、

    感谢您的评论、我将向客户解释。

    那么、问题2如何。 ? 我们也希望得到你的意见。

    谢谢、此致、

    Hiroshi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nastasha-San、

    抱歉、我忘记告诉您有关 VIO_IN 的信息。
    VIO_IN 连接到 SMPS9输出、客户电路在该部分中与 AM571xEVM 相同。


    谢谢、
    Hiroshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi、

    您能否分享 VIO_IN 和 CLK32KGO 的示波器截图?

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nastasha-San、

    抱歉、客户说他们必须验证许多其他部分(AM57xx IT 本身和外设)、
    因此、请等待一周以发送波形。

    谢谢、此致、
    Hrioshi