This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54200:TPS54200

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729946/tps54200-tps54200

器件型号:TPS54200

大家好、

我们在  模拟调光模式下的项目中使用 TPS54200 LED 驱动器 IC 来处理 LED 亮度。我们根据数据表中提到的电感器选择公式、选择了以下电感器值、以满足两项要求。

要求1.

LED 电流:30mA

输出电压:3V

输入电压:5.25V

K:0.34

Fs=600kHz

所选电感值=200uH;Isat (A)=100mA;IRMS=170mA

查询1:满足以上电感器值以驱动 LED 电流=30mA (高亮度)

查询2:是否需要在低亮度模式下的低 LED 电流值意味着需要考虑电感器值。

 

 

要求2.

LED 电流:30mA

输出电压:9V

输入电压:15.75V

K:0.4

Fs=600kHz

所选电感值=560uH;Isat (A)=130mA;IRMS=140mA

查询3:满足以上电感器值以驱动 LED 电流=30mA (高亮度)

 

您的输入确实有助于我们设计电路、因此请尽快提供输入。

 

谢谢

Ghursewak  

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    对于要求1:200uH 可以驱动输出30mA,对于较低的电流应该可以,但我建议您申请 EVM 进行测试;
    对于要求2:560uH 适用于30mA、但我认为470uH 适用于30mA。
    实际上、我们尚未使用30mA 应用进行测试、我强烈建议使用 www.ti.com 中的 EVM 表格来验证此应用。 谢谢。
    肖恩