This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:浪涌电流

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060, LM5060EVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744681/lm5060-in-rush-current

器件型号:LM5060

您好!

使用 LM5060时、我想关心浪涌电流。

LM5060具有与计时器引脚配合使用的故障延迟功能。

  1. 在延迟期间、器件是否具有输出电流和电压限制?
  2. 或者、该功能仅用于延迟周期、不检测故障条件?
  3. 如果用户想关心浪涌电流、他应该在输出端添加外部电容作为附加文件吗?

 

此致、

Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nagata、

    我将仔细研究并尽快回复您。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nagata、

    在过流事件期间、故障计时器开始充电、并允许在故障计时器周期内通过过载电流至负载、而不限制输出电流或输出电压。

    是的、可以使用栅极上的额外电容器来限制浪涌电流。 LM5060EVAL 提供占位符 C3来帮助评估。 www.ti.com/.../snva413c.pdf

    此致、
    Rakesh