This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060:TPS63060

Guru**** 2561650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729984/tps63060-tps63060

器件型号:TPS63060

您好!

我们在项目中使用 TPS63060将5V 转换为3.3V 以启用、并且 PS/SYNC 引脚的最大电流输入为0.1uA (在数据表中提到)。如果为此计算上拉电阻、我们将得到500MOhms。 在少数参考设计中、它直接连接到 Vin。在 EVM 中、默认情况下 EN 以1MOhm 连接到 Vin。 但也提供了直接连接选项。 类似地、默认情况下、PS/SYNC 通过1MOhm 接地、但也可以通过跳线提供直接连接选项。

因此、如果我们直接连接、它会影响 IC。 因为 、与电气规格相比、电流将更高。

我请你澄清我的疑问。

此致、

E.Rohini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohini、

    此引脚上的输入电流由 IC 消耗、不受外部电阻器连接的影响。 因此、您可以使用电阻器将这些引脚连接到任何电位、也可以直接连接它们。

    在 EVM 中、2个输入引脚与电阻器连接、以确保它们不会悬空、即使未连接跳线也是如此。 通常、最好端接任何输入引脚。

    使用电阻器的优势在于、您可以添加到 VIN 和 GND 的连接、并在评估期间确定您的设计所需的连接。 此外、您还可以更好地探测这些引脚。

    此致、
    Brigitte