This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2492:过压恢复的时序

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743560/tps2492-timing-of-recovery-from-overvoltage

器件型号:TPS2492

大家好、

我的客户想知道锁存系数。

它们设计的定时器冷凝器为0.033uF 或15pF。
0.033uF 是
 过 压释放后、它将恢复。
15pF 是
 状态是在释放过压后锁存输出。
我认为电容器在15pF 时过小。
请告诉我可能导致这种情况的因素?
此致
Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hayashi、您好!

    感谢您的支持!
    您能否分享有关您在系统和最终产品中如何使用此器件的更多信息? 请在设计计算 器 www.ti.com/.../toolssoftware 中输入您的系统参数 并发送进行审查。

    此外、在过压事件释放期间、请帮助处理两个计时器电容器案例的测试波形。 捕获输出电压、栅极、计时器电压、输入电流波形

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hayashi、您好!

    这是否已解决? 如果不是-您能否发送请求的信息来关闭此操作。

    此致、
    Rakesh