This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950 &放大器;UCC3895

Guru**** 2813295 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC3895, UCC28950, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729695/about-ucc28950-ucc3895

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他部件:UCC3895UCC28951

您好!

UCC28950 和 UCC3895有何区别?

有优势吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lobo

    我可以向大家概要介绍一下这里的差异、但这两个器件之间有许多详细的差异、我担心您需要仔细阅读数据表才能了解它们。 TI 最近还发布了 UCC28951、这是 UCC28950的增强版。 首先、UCC3895是一款额定值为0至70C 的较旧器件、UCC28950和 UCC28951的额定温度为-40°C 至+125°C。 封装不同、您应该知道您的制造工艺与哪个封装兼容。

    从电气角度来看、主要区别在于 UCC3895不提供 SR 控制、而 UCC28950/UCC28951提供 SR 控制。

    UCC28950 / UCC28951为轻负载运行提供了改进的功能、并改进了自适应延迟控制、有助于降低开关损耗。

    如果您使用的是同步整流器、那么我建议您使用 UCC28950或 UCC28951、如果您计划使用二极管整流、则需要权衡封装选项、轻负载行为、温度范围和其他规格。

    评估模块可用于这些设计以及多种参考设计-这些模块可帮助您做出决策。

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Colin、
    感谢您的回答。
    洛博。