请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R1 主题中讨论的其他器件:BQ76930、 BQ76940、 BQSTUDIO、 EV2400
尊敬的团队:
BQ78350-R1 + bq76930管理9节聚合物锂电池、9节锂电池串联。 该参考设计基本上是为伺服电机供电的 bq76930和 bq76940评估模块。 电机侧的驱动电压为24V。
如果使用负载(稳定吸收3A 电流)进行测试、则充电和放电都非常精确。 现在的问题是、当我将负载更改为伺服电机(电机的启动电流约为15A、平均电流约为2A)时、BQ78350-R1中的数据错误。 例如、测试前有60%的功率、但测试后仍有60%的功率。 当客户使用 BqStudio (TI 网站下载)软件+ EV2400接口板观察 BQ78350-R1时、发现电源不变。 充电电流有时会出现、有时不会出现、平均电流 仅为10~20mA。 但重新启动后 、电池电量从60%变为40%、这意味着电池仍在消耗、但 BQ78350-R1认为电源没有变化。
下图是负载端波形、通道2是电机电流图、最高值约为12A、反冲为-6A;通道1是电压波形;
请帮助回答此问题吗?
非常感谢!
此致、
雪利