This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:电量监测计在电感负载期间显然不准确?(BQ78350-R1 + bq76930)

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ78350-R1, BQ76940, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745490/bq78350-r1-the-fuel-gauge-is-obviously-inaccurate-during-inductive-load-bq78350-r1-bq76930

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ76930BQ76940BQSTUDIOEV2400

尊敬的团队:

BQ78350-R1 + bq76930管理9节聚合物锂电池、9节锂电池串联。 该参考设计基本上是为伺服电机供电的 bq76930和 bq76940评估模块。 电机侧的驱动电压为24V。

如果使用负载(稳定吸收3A 电流)进行测试、则充电和放电都非常精确。 现在的问题是、当我将负载更改为伺服电机(电机的启动电流约为15A、平均电流约为2A)时、BQ78350-R1中的数据错误。 例如、测试前有60%的功率、但测试后仍有60%的功率。 当客户使用 BqStudio (TI 网站下载)软件+ EV2400接口板观察 BQ78350-R1时、发现电源不变。 充电电流有时会出现、有时不会出现、平均电流 仅为10~20mA。 但重新启动后 、电池电量从60%变为40%、这意味着电池仍在消耗、但 BQ78350-R1认为电源没有变化。

下图是负载端波形、通道2是电机电流图、最高值约为12A、反冲为-6A;通道1是电压波形;

请帮助回答此问题吗?

非常感谢!

此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sherry、

    您是否按照步骤为 BQ78350-R1设置监测参数(选择正确的 ChemID、优化电池的 CEDV 参数、根据您的应用修改其他关键参数)? 此处有一份新的应用手册可帮助指导这些步骤: www.ti.com/.../slua924

    如果您已经执行了这些步骤(这对于精确监测至关重要)、但仍遇到此问题、请向我发送您的.gg 文件和 bqStudio 的行为日志。 gg 文件从 bqStudio 的数据存储器屏幕中导出、并包含您的所有数据闪存设置。 日志文件可在 bqStudio 中从"Registers"屏幕中收集。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我很高兴能很快收到您的回复!

    我会检查一下、非常感谢!

    此致、

    雪利