This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:使用 LMG5200进行 PWM 输入以构建 D 类放大器的要求是什么?

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG5200, TPA3116D2, LMG5200EVM-02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726593/lmg5200-what-is-the-requirement-for-pwm-input-with-the-lmg5200-to-build-a-class-d-amplifier

器件型号:LMG5200
主题中讨论的其他器件: TPA3116D2

您好、TI 工程师!

我对 LMG5200有一些问题、希望您能帮我解决。

最近、我正在研究如何使用 LMG5200构建 D 类放大器。 但是、我对 PWM 输入要求有一些疑问。 我已经找到了一个能够满足 PWM 调制功能的 PWM 调制器、但是放大器的输出功率无法提高。 输出功率较大时的效率。 输出波形将出现问题。 现在它只能输出几瓦的功率、这不能满足我的要求。
我反复检查我的电路、觉得这是 PWM 调制芯片的问题、所以我想问 PWM 输入的要求是什么?

看到这篇帖子后、请回复我、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    非常感谢您的提问、欢迎来到 TI E2E。 有关输入的详细信息、请参阅我们的 LMG5200数据表。 通常、您必须满足我们的输入逻辑电压电平要求才能切换 FET。 低电平逻辑必须低于1.48V、高电平逻辑需要高于2.22V。同时、您必须为 LMG5200提供5V 电压。 请检查您的原理图、查看您的控制器输出 PWM 信号是否可以满足此要求。

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 我可以满足您所说的要求。 这是我参考 LMG5200EVM-02设计的 D 类功率放大器原理图。 如果我用 TPA3116D2替换 LTC6992、该放大器可以更好地实现功率放大功能、但这两个芯片用作 PWM 输入功能。 输出波形可以很好地执行 PWM 调制、但 D 类放大器的输出信号是完全不同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否比较了两个 PWM 调制器的两个输出? 它们是否完全相同?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我比较了两个芯片输出的 PWM 波形、但我只比较了 PWM 波形的占空比。 占空比略有不同。 我认为这不应该是因为这个原因。 对于 PWM 频谱、我不知道如何区分两者之间的差异。

    我比较了两个芯片组件每个部分的波形、不同之处在于放大器输出的波形不同。 我真的不能想到我的 PWM 调制器有任何问题会导致我的 D 类放大器功率不能提高。 我希望您能给我一些想法。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到、在 PWM 调制器之后、您有一个缓冲器。 您是否比较了缓冲器之后的两个信号、即 LMG5200的信号输入? 当您在 LMG5200上看到不同的输出时、我仍然怀疑来自控制器的两个信号是否不同。 请对它们进行详细比较、并与负责调制器的工程师进行交流。  

    可以通过一种简单的方法来查看 LMG5200是否正常工作。 请探测 LMG5200的输入和输出、并将其置于同一示波器屏幕中。 查看输出是否跟随输入良好。 如果是、则不应是 LMG5200的问题。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复! 我将继续检查我的电路、如果您发现任何问题、我希望您能帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想我应该找到这个问题、我的 PWM 调制器可能没有足够的三角波振幅、从而导致最终信号失真。感谢您的耐心。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我很高兴您发现了问题!