This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5018:1. PWM 频率? 2.使用单色 LED

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745278/lp5018-1-pwm-frequency-2-use-of-single-colour-leds

器件型号:LP5018

大家好、

我的客户需要最小3kHz 的 PWM 频率。 这是使用我们的 LP5018实现的、还是客户使用了29kHz?

我的客户 在他的应用中有7 个 RGB-LED、但还有6个单色 LED。 我的客户应该如何连接单色 LED。

此致

埃贡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Egon、

    LP5018具有29kHz 的固定 PWM 频率、超出了音频噪声范围。

    实际上、除了考虑组功能时、每个通道都可以驱动单色 LED。

    如果您有更多问题、请告诉我。

    谢谢。

    此致、

    Kenneth