This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563210A:将 EN 引脚短接至12V 输入电压

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729910/tps563210a-short-en-pin-to-12vin

器件型号:TPS563210A

尊敬的专家:

TPS563210AEVM 中的 Vin 和 EN 引脚之间连接了一个10K Ω 电阻器。 我可以用0欧姆连接它吗?

如果没有、限制是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    可以、您可以直接将 EN 与 VIN 连接。

    肖恩