This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55160-Q1:ISO7637测试数据

Guru**** 2547540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745147/tps55160-q1-iso7637-test-data

器件型号:TPS55160-Q1

大家好、

我想知道该器件的浪涌容差。

您是否有 ISO7637或等效浪涌测试的测试数据?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinji、

    我们负责此部件的工程师可能会在下周一回答您、因为她现在是周末。 只需分享一条通用规则:无论进行何种测试、TI 都不建议器件超过绝对最大额定值表中列出的最大额定值。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji-San、

    如 Yohao 所述、TI 建议器件不超过绝对最大额定值表中列出的最大额定值。  我看到了您的电子邮件、让我们通过电子邮件进行讨论。