This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088-Q1:将 Vin 引脚与输入电压分离

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61088-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729983/tps61088-q1-separating-vin-pin-from-input-voltage

器件型号:TPS61088-Q1

大家好、

我在输入电压可降至1.8V 的应用中使用 TPS61088-Q1。 我想将 TPS61088-Q1用作升压转换器、但我看到最小输入电压限制为2.7V。 因此、我将 Vin 引脚与馈入电感器和功率级的电压分离开来。 我将 Vin 引脚保持在5V、并尝试降低馈入电感器和功率级的电压。 这样做是否有风险? 这与该部件有关吗?

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    是的、您可以这样做。 这很安全。