This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LP2980-ADJ:LDO 的导通元件

Guru**** 2547550 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2980-ADJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745397/webench-tools-lp2980-adj-the-pass-element-of-ldo

器件型号:LP2980-ADJ

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

根据数据表、我知道 LDO 的导通元件是 PNP FET。

1、与其他供应商的 LDO 相比、其中一些 LDO 使用 MOSFET 作为导通元件、那么在一侧使用 PNP FET 的原因是什么?

2.在 datashhe 第9页中。 稳压器输出和输入之间连接了固有二极管。  正如我所知、体二极管来自 MOSFET、因此您可以帮助我们了解体二极管的存在方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、LP2980-ADJ 的导通元件是垂直集成 PNP (VIP) BJT、而不是 FET。 BJT 在需要高电压和低噪声的应用中提供更好的性能、例如电信设备。 LP2980-ADJ 选择了这种类型的通流器件、因为它能够根据目标应用和终端设备的要求提供所需的性能。 本文详细介绍了 VIP10过程、并介绍了它相对于 CMOS 过程的更多优势:

    2.数据表图21所示的二极管是在布局和制造过程中创建的固有二极管。 它不是与导通 PNP BJT 关联的体二极管。 数据表中包含该值是为了表明、如果在输出电压可能高于输入电压的应用中使用 LP2980-ADJ、则需要额外的肖特基二极管保护。  

    谢谢、

    Gerard