This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:请确认 Dmagcc = 0.475的重要性

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745366/ucc28742-please-confirm-the-significance-of-dmagcc-0-475

器件型号:UCC28742

我有一个420VDC 的电源、并且希望在次级导通期间使用电压降额80%的700V 开关、因此将有140V 的反激式电压。

现在、正如我所理解的、芯片将限制开关频率以保持最大47.5%的次级导通占空比。  因此、导通时间(T1)期间初级侧为420V、关断时间(T2)期间为140V 时、T2与 T1的比率为3:1。  现在、要在这些条件下接近80kHz 的频率下运行、变压器设计必须提供 t1 = 2.00µs Ω、t2 = 6.00µs Ω 和 t3 = 4.63µs Ω 的输出功率限制。  要在任何其他最大频率下运行、使用这些参数、T1、T2、T3占空比必须仍然为15.83%、47.5%、36.67%。  是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Dox、

    感谢您关注 UCC28742。 是的、控制器将最大次级导通占空比限制为47.5%。 3:1是变压器的适当匝数比。 我不确定 T3是什么意思。 您是指1/2 DCM 谐振环周期吗?

    我不会假设占空比在不同的最大频率下保持恒定、因为这假设效率保持恒定。 我建议使用数据表的等式10至14为所需的最大开关频率选择合适的变压器参数。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。  是的、T1是初级开关导通时间、T2是次级开关导通时间、T3是死区时间(谷底开关具有谐振铃)。

    我关于占空比(以及所有内容)的假设是假设条件理想的。  该评论中隐秘的一点是、较高的功率可以在较低频率、较高的电流和相同的电感下传输。

    很抱歉、10-14方程式及其周围的文本导致了产生初始问题的混淆... 之后、DMAX=46.9%、NPS (max)=31.3、主开关上的电压非常大!