This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746:1.2V 输出压降电压与 Iout 间的关系

Guru**** 2770865 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729881/tps746-1-2vout-dropout-voltage-vs-iout

器件型号:TPS746

您好专家、

我的客户担心压降、因为 情况可能接近临界值、如下所示。

但 由于处于预览阶段、TPS746数据表尚未显示压降电压与 Iout 的关系表。   

  • 条件:输入电压1.8V ->输出电压1.2V,输出电流=~0.7A

客户之所以选择此器件、是因为其封装较小。

您能否共享相关数据(如果可用)?

谢谢、此致、

Daisuke Kawasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daisuke、

    压降与输出电流呈线性关系。  随着输出电流的降低、稳压所需的最大压降(或最小净空 Vin - Vout)也会降低。

    在您的条件下、您有600mV 的余量。  这是足够的余量、可满足1A 时的最大压降规格;因此、您也将有足够的余量来实现0.7A。  虽然在 LDO 完全释放之前限制可能会略有变化、但我们不希望它们变化太大。

    如果我们计算700mA 的预期最大压降、我们会发现有足够的裕度:

    Vdo700mA/700mA = Vdo1A/1A

    Vdo700mA/700mA = 580mV/1A

    Vdo700mA = 406mV

    非常尊重、

    Ryan