This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3060-BQEVSW-SW:我已经购买了 BQ3060EVM 和 ev2400、CAN#39;t 查找 BQ3060-BQEVSW-SW 下载链接或页面

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ3060, BQ3060-BQEVSW-SW, EV2400, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745384/bq3060-bqevsw-sw-i-hav-buy-bq3060evm-and-ev2400-can-t-find-bq3060-bqevsw-sw-download-link-or-page

器件型号:BQ3060-BQEVSW-SW
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ3060EV2400BQ4050

我购买了原始的 EV2400和 BQ3060EVM 板格式慕斯。 但我没有找到 BQ3060-BQEVSW-SW 的相关下载页面或下载链接。 下载的 BQstudio 可以识别 EV2400、但不支持 BQ3060芯片。

不能使用购回的电路板。 有人可以向我发送最新的 BQ3060-BQEVSW-SW 副本吗?
谢谢!

我从贸泽电子购买了原厂的EV2400和BQ3060EVM板,没有找到BQ3060 Ω-BQEVSW- SW的相关下载页面或下载链接,下载的BQstudio可以识别到EV2400但是不支持BQ3060芯片。Ω
购买回来的板子不能使用。有谁能发我一份最新的BQ3060 Ω-BQEVSW-SW?Ω
谢谢!μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看这是否有帮助: e2e.ti.com/.../171223
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TI.com 上的 BQ3060是 NRND (不推荐在新型设计中采用)。 对于更好的选择的类似器件、我建议使用 BQ4050。

    如果您需要 BQ3060 EVM 软件、我刚刚向您发送了一个 E2E 朋友申请。 如果您接受请求并向我发送包含您的电子邮件地址的私人邮件、我将向您发送下载软件的链接。

    此致、
    Matt