This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78Z100:两节串联电池的化学 ID?

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78Z100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730009/bq78z100-chemid-for-two-series-cells

器件型号:BQ78Z100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

使用 BQ78Z100的定制电池组由两节串联 Panasonic NCR18650A 电池组成、完全符合数据表中推荐用于两节电池的应用。  这些电池位于 BqStudio 的"Chemistry (化学)"选项卡中的 Chemistry ID 0232下。  但是、这似乎将所有保护限制和其他参数设置为只有一个电池。  如何配置两节电池?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    ChemID 不应更改任何保护设置。
    此外、大多数保护设置都是在电池级别进行的、因为监测计会监测每个串联电池、并跟踪每个串联电池的阻抗和容量。
    所有处于堆栈级别的参数都将在 TRM (www.ti.com/.../sluub63)中指定为处于"堆栈级别" 、例如"关断电压"和"术语电压"。
    此致、
    Swami