This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2981:输出引脚上具有3、3V 电压的应用稳压器

Guru**** 2496895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729870/lp2981-suplying-voltage-regulator-with-3-3v-on-output-pin

器件型号:LP2981

我有 一个 LP2981-33DBVR、用于从12V 开关电源中生成3、3V 电压。

对于电路板编程、只能为 PCB 提供3、3V 电压(不能提供12V 电压)。 因此、3、3V 直接连接 到 LP2981-33DBVR 的输出引脚、输入引脚上没有电压。  LP2981-33DBVR 的输出和输入之间没有外部二极管。  这是否是 LP2981-33DBVR 的问题(对器件进行预损坏)?

我是否应该在输出和输入之间添加一个外部二极管、以便在输入引脚上施加电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    当 Vout 超过 Vin 时、有人有意使反向电流流动。  虽然从 OUT 到 IN 有一个寄生二极管、但该二极管不具有特性、并且流过该二极管的电流不受限制。  如果 Vout 预计超过 Vin、建议将肖特基二极管与该内部寄生二极管在 OUT 至 IN 之间并联。  该肖特基二极管将为反向电流提供可靠的路径。

    非常尊重、

    Ryan