This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3431-Q1:TPS3431 EN 内部上拉电阻器。

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728817/tps3431-q1-tps3431-en-internal-pull-up-resistor

器件型号:TPS3431-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3431

尊敬的先生:

您是否愿意分享 TPS3431 EN 引脚内部上拉电阻器值?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ian、

    我认为电阻值在兆欧级范围内。 我查看了我提供的信息、但我没有看到特定的电阻值、因此我使用了为内部使能模块供电的内部基准电压、以及当 V_Enable 为0V 时的使能引脚电流。

    该计算得出的值为4 Mohm。 然而,这不是我们可以保证的。 您能解释一下为什么需要电阻值吗? 如果绝对必要、我可以在数据表中添加一些内容。

    Michael