This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:我们需要演示寄存器配置列表

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728829/bq25703a-we-need-demo-register-configuration-list

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件: BQ25703

降级器、

我们将 BQ25703A 用于串联充电器中的 LI 电池3、适配器输入电压为12V、Pls 有助于检查是否可以支持演示板的完整  寄存器配置列表、然后我们可以轻松 地配置 寄存器。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    默认模式下的充电器配置将完全基于默认寄存器设置和测试条件。

    您可以参考数据表来评估 I2C 可编程寄存器设置。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joel:

      我已),基本功能(BQ25703、现在我想知道如何配置寄存器以满足以下要求。

    仅电池供电,如何关闭电池?

    如何读取电池电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.除非您使用的是单独的监测计+保护电路可以禁用、否则您无法关闭电池。 电池节点和充电器上的系统节点之间有一个 PFET、体二极管正向朝向 SYS。 这意味着 SYS 将始终由电池供电。  

    2.您可以通过集成充电器 ADC 读取电池电压。 您可以参考 数据表的第8.6.1.7节 ADCOption 寄存器(I2C 地址= 3B/3Ah)[复位= 2000h]来确定为启用 ADC 读取而选择的位。 ADC_CONV 将每1秒确定一次转换还是连续转换。  EN_ADC_VBAT 将启用 ADC 通道监控 VBAT。 ADC_START 将启动转换。 然后、您可以参考第 8.6.12节 ADCVSYSVBAT 寄存器(I2C 地址= 2d/2ch)来读取电池电压。

    此致、
    Joel H