This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:使用内部二极管进行放电电流

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745225/uln2003a-using-internal-diodes-for-discharge-current

器件型号:ULN2003A

您好!

我的客户希望使用 ULN2003A 达林顿阵列旁边的内部二极管传导外部电容器的放电电流。

连接到 ULN2003A 的 RC 滤波器(100R、100nF 陶瓷电容器)将由 ULN2003A 切换到 GND。 该滤波器正在过滤20kHz 的 PWM 信号。

内部二极管是否可用于传导电容器的放电电流、或者是否需要外部二极管? 是否可以使用具有高正向电压的二极管或是否需要使用散射型二极管?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、  

    感谢您与 E2E 联系!  

    遗憾的是、内部二极管不能用于传导电流。 某些二极管、例如集电极-发射极二极管、是寄生结构。 您可以在数据表中找到有关第8.2节功能方框图的更多信息。  

    可以使用具有高正向电压的二极管、但我通常建议使用散射二极管来放电流。

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。