This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47:两个 TPS7A47并联和残余相位噪声影响

Guru**** 2581665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47, TPS7A85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745065/tps7a47-two-tps7a47-in-parallel-and-residual-phase-noise-contributions

器件型号:TPS7A47
主题中讨论的其他器件: TPS7A85

我将 TPS7A47用于低噪声稳压器至关重要的射频应用。 我将使用两个并联的 TPS7A47来分离电流并帮助降低 IC 的结温。 低残余相位噪声对于该应用非常重要。 数据表并未指出这种类型的布置是否会降低射频产品的残余相位噪声、但我只是想知道我是否会在后期遇到问题。

例如、如果晶圆和两 个来自不同晶圆的 TPS7A47之间存在差异、这种变化会导致足够的电压不匹配、其中 LDO 不会将电流平均分配、从而产生过多的噪声? 两个 LDO 的噪声源可能不相干、这可能会增加应用的噪声、但 在并联使用两个 TPS7A47时、还有哪些其他因素会导致残余相位噪声?  

提前感谢您的任何输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正确地认为、过程变化会导致 LDO 之间的输出和负载共享不均匀。 如果一个稳压器的输出电压比另一个稳压器的输出电压稍高、它将设置整个稳压器的输出电压并提供大部分负载电流、则可以使用额外的镇流电阻器来解决此问题、如本应用报告中所述:

    以下 TI 参考设计对此进行了更详细的探讨、并使用 TPS7A85实现了多个并联稳压器:

    如测试和结果部分(第3.2.2.2节)所示、并联多个低噪声 LDO 实际上会降低总输出噪声。 请注意、由于 TPS7A47还具有 NR 引脚、因此可使用相同的技术并联两个器件、这只需要两个以镇流电阻形式出现的附加组件。   

    谢谢、

    Gerard