This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LTC3611

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ23610, LMZ13610, LM5116, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744845/ltc3611

主题中讨论的其他器件:LMZ23610LMZ13610LM5116LM5145

想知道我们是否有与 LTC3611竞争的器件。 也可以考虑集成电源模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlos、

    请考虑使用 LMZ13610或 LMZ23610 36V/10A 模块。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tim、

    我还需要一些建议来替换 LM5116。 该应用是一款负载为150W 的48至24V POL。

    客户正在寻求高效率和集成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:

    了解一下 LM5145控制器。 数据表中有一个适用于24V 输出的应用电路示例。

    --
    Tim