This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM10506:LM10506是 NRND、推荐的替代方案/替代方案是什么?

Guru**** 2551100 points
Other Parts Discussed in Thread: LM10506, LP8758-B0, TPS65218D0, LP8758-E0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745072/lm10506-the-lm10506-is-nrnd-what-is-the-recommended-alternative-substitution

器件型号:LM10506
主题中讨论的其他器件: LP8758-B0TPS65218D0LP8758-E0

LM10506是 NRND、推荐的替代方案/替代方案是什么? 希望封装兼容?

谢谢、Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roland、

    我们没有兼容封装的 LM10506替代产品。
    如果您的解决方案中使用的是 LM10506、您可以继续使用该器件。 目前没有计划将此器件停产、但我们将来也不会开发任何类似的 SSD PMIC。

    LP8758-B0是我们最新款的 PMIC、通常用于 SSD 项目。
    TPS65218D0也是一个选项、具体取决于系统的尺寸限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您提供信息。

     尽管 LP8758-B0 是一款不错的器件、但它仅是单个16A 输出。 我更喜欢 LP8758-E0 四路4A 输出。

    此致、Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是一个拼写错误。 我打算键入 LP8758-E0、对这种混淆表示歉意。