This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62150:使能线路和400kR 下拉电阻

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62150, TPS62147
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729964/tps62150-enable-line-and-400kr-pull-down

器件型号:TPS62150
主题中讨论的其他器件: TPS62147

你(们)好

您能否在 TPS62150数据表的启用/关断(EN)部分中阐明以下内容:

EN 信号必须从外部设置为高电平或低电平。 连接了一个大约400kΩ Ω 的内部下拉电阻器、如果最初设置为低电平、则使 EN 保持逻辑低电平、然后引脚悬空。 如果引脚设置为高电平、则断开连接。


这是否意味着400kR 电阻器始终接地? 我假设不是、在这种情况下、如果从微控制器引脚驱动、那么在引脚设置之前、它们可能处于未知状态、建议使用外部电阻器、比如100kr?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    是的、没错。 仅当引脚为逻辑低电平时、才连接电阻器。 如果您的 MCU 引脚在配置之前一直处于悬空状态、则可能需要使用外部下拉电阻器。

    我们还提供更新、更小、更精确的 TPS62147/8供您使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常好。 谢谢你。 新器件看起来很有趣、除了可用性/成本之外、还有其他缺点吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    作为具有更多特性的2A (与1A)器件、它应该更昂贵。 您还可以与 PCB 商店联系、了解它们是否可以将过孔放置在中心引脚上以拉出热量。 它们比正常的小一点。 2A 器件不应存在问题、但如果没有这些过孔、TPS62147的运行温度将比 TPS62150高一点、因为 TPS62150在其散热焊盘上很容易有过孔。

    否则、TPS62147可提供更小的尺寸、更精确的输出电压、强制 PWM 模式、VSEL 功能、精确的 EN 引脚、输出放电或断续电流限制等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、它看起来与 TI 的价格相同、并且功能更强大。 我可以在...中烘烤

    我可以考虑问题是否得到解决-谢谢。