This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2986:器件通过关断引脚关断时的泄漏电流(Vin 至 Vout)

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2986

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744926/lp2986-leakage-current-vin-to-vout-when-device-is-shutdown-via-shutdown-pin

器件型号:LP2986

该器件的待机电流是多少?

本 TI 文档(了解 LDO 电压稳压器()的条款和定义 )定义了待机电流一词、如下所示:

"待机电流-

待机电流是稳压器在通过关断信号禁用输出电压时消耗的输入电流。"

我无法在  规格中找到待机电流参数。 此器件的工作表()

我不认为这是规范中规定的静态电流。 说明、因为本 TI 文档中定义的"静态电流"的定义(了解 LDO 稳压器的术语和定义( )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在 TI 收购之前、LP2986最初由 National Semiconductor 发布。  因此、数据表中的某些术语与您通常在 TI 数据表中找到的术语略有不同。  电气特性表中接地引脚电流部分的底部两个测试条件显示了稳压器关断时消耗的电流。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢快速响应。 然而...在这个参数被列为"接地引脚电流"时、我预计这个电流是流经_the_device (在它处于关断状态时)并流出接地引脚的电流。 规格。 具体说为"接地引脚"。 我对流入 Vin 引脚的 TOTAL_CURRENT 有疑问、即在器件处于关断状态时、流经稳压器的电流和从 Vout 引脚泄漏到负载的电流。
    再次感谢您的观看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    图20显示了线性稳压器关断时从输入到输出的泄漏电流。

    非常尊重、

    Ryan