This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可变恒定电流上升

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729721/variable-constant-current-surce

Thread 中讨论的其他器件:TL431

您好!

我的客户要求向生命科学委员会提供可调节恒流源。 电流源应由 MCU 在0 - 10A 范围内进行调节。  下图显示了要求。

输入为20V 源、输出为恒定电流0-10A、输出电压应达到14V。

我找不到适合这种情况的简单电源管理解决方案。

对解决方案有什么建议?

谢谢、此致、

厘米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Umin、

    我唯一能想到的能够满足这些要求的解决方案是使用 MCU -> DAC 组合。 将其钳位到14V 的唯一方法是使用类似 TL431的器件作为齐纳二极管。 为什么您有14V 钳位?
    在这种情况下、您需要灌电流或拉电流?

    -Marcoo