This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431A:使用 TINA-TI 的交流仿真

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TL431, TL431LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744844/tl431a-ac-simulation-using-tina-ti

器件型号:TL431A

大家好、

下面是 TINA-TI 交流参考设计。



我下载该设计并尝试更改原理图、如下所示(VKA=5V、IKA=50mA、CL=20nF)、然后运行仿真 、但相位裕度大约为-20度(不稳定)。





我认为原理图是稳定的、因为图16中曲线 B 的左侧。



我们是否应该考虑不能将交流仿真用于 TL431A?
如果我的仿真不正确、 我们非常感谢您的建议。  

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaita、

    我测试了该模型、我还测量了相同的情况。 从我对模型的理解来看、模型的相位裕度非常保守。 虽然图16是准确的、但它是一个典型的图、并且将存在器件间的偏差。
    TL431A 交流模型通过具有更大的不稳定区域来对此进行补偿、这就是20nF 无法工作但1nF 等类似器件将工作的原因。 交流仿真工作正常、应使用交流仿真。
    如果您决定使用20nF、则可能会因批次之间的差异而遇到稳定性问题。 我建议在距离边界地区至少半个十年到十年的时间内保持这种距离。 我不会使用20nF 的电容、它要靠近边界。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:San、

    感谢您的友好支持!
    >我建议在距离边界地区至少半个十年到十年的时间内保持距离。 我不会使用20nF 的电容、它要靠近边界。
    当 VKA=5V、IKA=50mA 并且在 B 曲线上 CL 大约为50nF 时、它是蓝点。
    我了解在本例中、建议将 CL 设置为小于10nF。
    我的底衬是否正确?



    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    是的、10nF 更好。 如果您要在极端温度偏差下使用此 TL431、则我会进一步减小该值。 温度确实会影响器件的稳定性。

    另外、TL431的偏置电流为何为50mA? 这是大量的功耗。 我是否可以建议使用图34来获得更好的 Ika? 如果您决定使用图34、 我强烈建议使用 TL431LI、因为稳定性区域要好得多。
     
    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco-San、

    我明白了!

    > TL431的偏置电流 为什么为50mA?
    我只想确认 TINA-TI 的交流仿真  可用于判断稳定性。
    感谢您提供 TL431LI (预览)信息!
    您是否知道 TL431LI 何时发布?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、

    TL431LI 将于2018年第4季度发布。 您可以立即申请样片、在开始生产时、完整器件将会发布。

    -Marcoo