This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 控制到环形变压器的浪涌电流(12AX7音频前置放大器)

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744647/controlling-inrush-current-to-toroid-transformer-12ax7-audio-pre-amp

大家好、我想我需要一些帮助。 我正在构建一个包含4个12AX7 (双三极管)的立体声前置放大器。它发光。 我遇到的问题是 、我的要求和价格中的那些普通的铁变压器基本上 不可用或非常昂贵。 面对一个勇敢的新世界、我使用了3 个环形变压器、

1.加热器由 一个电筒供电。 具有双路12V 交流输出(可用于隔离)

2、高压约为220VAC 、由两个环形线圈组成、每个通道一个。  

问题我如何一次"软启动"一个、因为浪涌电流很小。 我知道如何使用物联网、包括 MSP-430 LaunchPad。 但不确定我需要做什么?  

也许有430或 Arduino 、不是过零、而是在继电器中进行峰值交叉和踢脚、或者是否有更简单 的方法?  

感谢大家。  

CRIS。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cris、您好!

     由于12Ao1是真空管、正如我所理解的、您想要控制对交流灯丝的浪涌、因此我认为我们的交流电机控制参考设计之一可能是合适的。  您必须了解这些设计、看看哪些设计符合您的设计要求。 您可以从此处开始: http://www.ti.com/applications/industrial/motor-drives/overview.html  。   

    此外,还有其他可能适用的参考设计,或许可以在照明控制中找到: http://www.ti.com/applications/industrial/lighting/overview.html 。  查看 "灯泡、灯管 "部分: http://www.ti.com/solution/lighting_bulb_replacement、 查看是否有适合的器件。  

    请告诉我们您发现的是此设计的基础、我们可以从那时起提供更多详细信息。  

    此致、

    ~Leonard   

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因为这是关于管子的,我喜欢管子,所以我想提出一些想法。

    1、考虑使用光耦合的过零三端双向可控硅开关元件、如 Vishay 的 IL410 IL4108。
    这些光耦合器仅在零交叉处打开、由三端双向可控硅开关元件观察。
    因此、一个简单的计时器可以交错布置变压器的输出。
    每个电容器都将在过零处应用交流电、从而最大程度地减小电流尖峰。
    在光学隔离的情况下、控制侧将是 SELV、低压接地。

    2.数十年来,NTC 热敏电阻一直用于交流浪涌。 几乎每个 PC 离线电源在交流输入端都有一个。
    它们不是"有源"器件、而是无源器件、会散发热量。
    NTC 开始时为高阻抗、例如5-10欧姆、然后随着电流的流动、其电阻会降至100-200m 欧姆、负温度系数。 NTC
    由于管路设计不是为了提高效率而设计的、而是为了优雅而设计、因此一些位于甲状腺绕组上的 NTC 可能会达到这一目的。
    Ametherm 是众所周知的 NTC 供应商。

    TI 通常不生产用于开关交流电路的器件。