This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:散热器面积设计

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745268/lm317-heat-sink-area-designing

器件型号:LM317
主题中讨论的其他器件:ADS124S06

我们正在设计使用 LM317KTT (DDPAK 封装) LDO 和 ADC ADS124S06的电路。 我们的设计要求如下:

  1. 最大 LDO 输入电压= 15V
  2. LDO 输出电压= 5V
  3. 电流要求= 60mA

通过 LDO 实现的功率耗散=(15V–5V)*60mA = 600mW

请告诉我们以下内容:

LDO 温升的计算。

2.建议的散热器面积和设计准则,以尽量减少发热。

该 LDO 计划用于为具有高精度 ADC 的产品供电、因此应最大限度地减少发热、以对测量产生任何影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya、

    通过计算稳压器在600mW 时的功率耗散(PD)、您已经完成了计算线性稳压器结温的第一步。  计算结温的第一个通过公式如下:

    TJ = PD x Rtheta_ja + Ta

    TA 是您的应用环境温度。  可以在数据表的热性能信息表中找到 Rtheta_ja。  该表通过 JEDEC High-k 板上的仿真填充。

    TJ = PD x Rtheta_ja + Ta

    TJ = 600mW x 38 C/W + Ta

    TJ = 22.8C + Ta

    采用与 JEDEC 高 K 电路板类似的布局时、结温将比应用的环境温度高~22.8 C。  由于 LM317的最高建议结温为125 C、这意味着您的环境温度可高达102.2 C

    虽然 JEDEC 板提供了一个标准、可用于比较线性稳压器和封装的热性能、但布局会影响热性能。  LM317的主要散热器是连接到输出端的金属。  因此、最大限度地增加输出端连接的铜将在您的应用中产生最佳的热性能。

    非常尊重、

    Ryan