This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:PMBus 命令0xF2

Guru**** 2550850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745335/ucd3138a-pmbus-command-0xf2

器件型号:UCD3138A

您好!

我们使用 LLC_HB 的 TI 代码。

有 一个 PMBus_CMD 0xF2 (Status_bit_MASK)、我找不到说明。

请您解释一下这些位!

#define STATUS_BIT_MASK{0x00、0x00、0x00、0x80、0x00、 0x80、0x80、0x34、0xC8、0x00、 0x00}

非常感谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    专家将很快为您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMBus_CMD 0xF2 (Status_bit_MASK)定义器件支持的 PMBus 状态寄存器。
    EVM 不支持 PMBus 定义的所有不同状态字节和位。
    通过发送此命令、主机将知道支持哪些状态位。

    此致、