请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ51050B 尊敬的支持团队:
我们在项目中将该器件用作无线接收器。 针对充电电流的电池规格如下所示:
电池表面温度(摄氏度) 充电电流
10-25. 最大375mA
26 - 45岁 最大750mA
我想知道我们是否可以设置温度 T1 = 10、T2 = 25、T3 = T4 = 45?
如果是、那么我们如何配置 NTC 电阻器呢?
提前非常感谢!
此致
Weinan