This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:NTC 设计温度可调?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726896/bq51050b-ntc-design-temperature-adjustable

器件型号:BQ51050B

尊敬的支持团队:

我们在项目中将该器件用作无线接收器。 针对充电电流的电池规格如下所示:

电池表面温度(摄氏度)  充电电流

10-25.         最大375mA

26 - 45岁         最大750mA

我想知道我们是否可以设置温度 T1 = 10、T2 = 25、T3 = T4 = 45?

如果是、那么我们如何配置 NTC 电阻器呢?

提前非常感谢!

此致
Weinan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很难调整 NTC 以满足上述要求。
    使用外部电路可能会控制45C 点、而 NTC + BQ51050B 控制10至25C 点。 但是、如何为外部电路供电会是一个问题。

    电池的容量是多少?充电电流是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    感谢您的快速回复。

    电池容量为800mAh、充电电流如上所述。 因此、当温度介于10-25之间时、允许电池以最大值充电 375mA、在26-45的温度范围内、最大 充电电流可能为750mA。

    我想可以定义 t1=10和 t1=45。 但是、T2和 T3是按某种百分比预定义的、对吧?

    只要 T2将高于25、充电电流将被限制在它定义的电流的一半、当温度介于 T1和 T2之间时、为电池充电是安全的。 对吧?

    这就是我在阅读数据表时对它的理解。 如果我错了、请纠正我的问题。

    感谢您的支持:)


    此致
    Weinan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    是的、数据表将步进点列为 V-TSB 的%、2.2V、请参见下文。 可能的做法是更改 NTC 并使用外部电阻器网络将 T1更改为10C、将 T2更改为25C。
    但根据过去的工作、无法将 T4调整为45C。 这是一个外部电路、用于监控 NTC 并在45°C 时关闭器件。

    T1=0C、V-TSB 的58.7%或1.29V
    T2=10C、V-TSB 的47.8%或1.05V
    T3=45C、V-TSB 的19.6%或0.43V
    T4 = 60C、V-TSB 的13.1%或0.288V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的回复。

    前提是我们为任何 NTC 和补偿电阻器网络打开。  

    如果我们希望 t1=10、t1=45、而不考虑 t2和 t3。 你会给你建议吗?

    非常感谢:)

    BR

    Weinan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我将就此问题与您联系。
    单靠电阻器网络似乎无法实现这一点。
    和外部电路来管理其部分功能。