This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138固件编程错误

Guru**** 2550750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744703/ucd3138-ucd3138-firmware-programming-error

器件型号:UCD3138

你好
我制作了基于 UCD3138全桥硬开关开发板的原型。

在我将固件烧录到原型后、一切都正常、原型正常工作。

我更改了原型的输出电容、并在再次烧录固件时报告了错误。 如下所示:

程序显示"No devices found"(未找到设备)。

我更改了第二个原型、它可以正常烧写和工作。

我不知道为什么它在燃烧时失败。 为什么原型可以成功刻录 、而另 一个原型 无法刻录? 发生故障的原型的 UCD3138是否损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试重新刻录固件、但仍然报告错误、如上所示。
    "没有 PMBus 器件响应 device_ID requset"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我更换了新的 UCD3138、在重新编程程序时出现了相同的错误。
    我认为 UCD3138不应损坏、但我不知道是什么原因导致固件无法烧坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请在 ROM 模式下扫描器件(单击器件 GUI 顶部的"Scan Device in ROM")
    根据您的屏幕截图、我可以看到您选择不编写校验和。
    因此您的器件可能处于 ROM 模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在第一张图片中、我首先单击"以 ROM 模式扫描设备"。 当状态为正常时、它显示"Found ROM V2 IC V3-UCD3138.Rev2"。 当我单击"command ROM to execute its programme"时、它会出现。 错误为“找不到设备”。
    奇怪的是、这个原型以前工作正常。 我刚刚更换了输出电容器。
    将330uF 钽电容器替换为300uF 陶瓷电容器后、我遇到错误。
    我后来用钽电容器替换了陶瓷电容器、原型可以正常启动。
    之后、我用陶瓷电容器替换了钽电容器、原型可以正常启动。 现在原型可以正常工作。
    除了输出电容器、我没有改变任何东西。 我认为软件的启动应该与输出电容器的类型无关、所以我想知道为什么之前发生了错误? 可能导致错误的原因是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题可能是由其他问题引起的、并且是间歇性的。
    看起来它与输出电容器相关、但它与输出电容器无关。
    请确保3.3V 上电斜升时间的斜率符合 UCD3138要求。