This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1834-SP:作为负稳压器

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743154/uc1834-sp-as-negative-regulator

器件型号:UC1834-SP
主题中讨论的其他器件:UC1834

我一直在尝试将该器件用作负稳压器后 置直流/直流反激式转换器。 数据表中提供供参考的应用电路是我参考的电路、但输出电压未调节、显示了1V 的变化(在我的情况下应小于0.1V)。 我正在使用多输出反激、我的其他输出线路为正、并使用 UC1834作为正稳压器进行调节。 这就是我认为负稳压器配置存在一些问题的原因。 我希望在这方面得到一些帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjai、

    您能否提供原理图、因为设计的值对于确定问题很重要。

    如果原理图很敏感、我可以通过您设置帐户的电子邮件与您联系、然后我们可以将其脱机。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anjai、

    您是否能够提供原理图、或者您是否已自行解决此问题。

    谢谢、
    Daniel